承受地震运动
能够通过沟槽技术实现,查看详细使用方式以及您不可错过它的理由。

使建筑物中的管道适应地震活动的最主要方法是:使用刚性管道系统,以便最大程度地减少管道的总体运动。通常来说,沟槽管道系统中 95% 以上的接头应为刚性,其余的为挠性。这个构成至关重要。因为过多的摇摆虽然在沟槽接头的应对能力之内,但却可能影响其他的管道和设备。建筑物能够有效应对地震运动的关键是令移动量可控,而沟槽技术能够实现这一目标。
提醒一下,基本的沟槽接头有两类:
- 挠性沟槽接头 - 允许有限的角移动量。
- 刚性沟槽接头 - 这种接头将两段管道牢牢固定住,使之不能移动,连接的效果与法兰或焊接
类似,用在不允许管道连接移动的场合。

测试

结果
Victaulic couplings were tested at the ATLSS
center, a member of the nationally recognized
NEES (Network for Earthquake Engineering Simulations) testing group, to prove the
durability of Victaulic grooved system
components when exposed to seismic
movements. Victaulic couplings ranging in size
from 4"-16" (100mm - 400mm) were exposed to
accelerations up to 50% greater than the Northridge, California earthquake.
https://www.nees.lehigh.edu/
在每个测试中,组件在充满水之后增压到 200psi/1375 kPa,所有测试过程中都没有检测到压力损失和泄漏。
特殊案例研究
马来西亚国家石油公司的双子塔是世界上第二高的建筑。由于竖管承受风载荷,该建筑必须能够适应结构收缩和结构移动/摇摆。这需要创新的管道连接解决方案实现。