Posted on October 20, 2017
Gerdau Corsa是一家领先的结构钢和商用钢材制造商,该公司对员工安全和环境保护的承诺根深蒂固。他们在整个生产链中积极寻求安全且可持续的解决方案,积极践行这一承诺。Gerdau Corsa公司拥有两家炼钢轧钢厂,一家在墨西哥州,另一家在伊达尔戈州萨阿贡市。 萨阿贡市 的钢厂于2012年动工,旨在建设一家能作为墨西哥和拉美地区钢铁工业标杆的工厂。该厂投资规模高达6亿美元,堪称是伊达尔戈州有史以来最重要的一笔私人投资。
安全生产与可持续解决方案
萨阿贡市钢厂有250名员工负责机器维护,他们需要在中高压电气室中工作。由于他们需要在装备有对于钢厂运作至关重要的电气设备的区域中持续工作,所以选择灭火系统时,如何确保他们的生命安全成为了一大挑战。此外,该消防系统还必须符合Gerdau Corsa公司的环保理念。新钢厂采用了现代化可持续成套技术,包括一套预热系统、一台连续废钢送料机和一个水处理装置。要实现这一愿景,就必须实施一套绿色可持续灭火系统,以保障员工生命安全并为设备提供保护。
在对各种灭火系统进行评估的过程中,该公司放弃了会释放二氧化碳等惰性气体的解决方案,因为这些系统在灭火期间将对工人的健康造成极大危害。此外,如果安装这些系统,就必须对钢厂进行改动,以保持厂房的完整性,这将导致成本增加和工期延长。另外,一旦启动灭火,这些气体灭火系统还要求对人员进行疏散、对火灾区域进行封锁,火灾扑灭后工人才能返回厂内,因此延长了了工厂恢复正常运行所需的时间。最后,这些类型的系统不能进行分区,如果安装此类系统,必须在需要保护的33个区域中分别安装一套单独的系统。
具有价值的综合救援工程解决方案
专业设计和安装灭火系统的墨西哥工程企业Pronamet公司知晓了Gerdau Corsa公司面对的难题,此公司自2009年起就是Victualic Vortex™ 认证的集成商,他们意识到,混合(双剂)联用灭火系统是最佳方案。
Pronamet公司商务经理Mónica Sánchez表示,“在该项目的工程设计和安装等过程中,Pronamet公司与Gerdau Corsa公司的项目工程师Gustavo Y. Martínez和Andrés Armendariz密切协作,证明了双剂联用灭火系统能够为工人、电气设备和环境提供保护,”
When discharged, the Victaulic Vortex 1500 Systems generate a fine suspended mist consisting of an inert gas (nitrogen) and fine water droplets with diameters of less than 10 microns by discharging both fluid streams through the same emitter. (See infographic below) The suspended mist attacks the fire by simultaneously reducing the temperature and oxygen levels in the protected space while still being safe for occupants. The system also allows for an immediate discharge when a fire is detected since the discharge is non-toxic and can be sized to operate in open spaces or rooms that are not hermetically sealed, eliminating the need for additional investment or modification of the protected space.
The Victaulic Vortex works with elements present in abundance in the atmosphere, avoiding the use of toxic and expensive chemicals. As a result, this system is completely environmentally friendly and in-line with Gerdau Corsa’s original design goal.
最后,Victaulic Vortex系统可以进行分区安装,符合该项目的第二项设计要求。Pronamet公司通过研究后确定,借助分区功能,Gerdau Corsa公司可以节省一百万美元。如果不同的区域需要安装其他消防系统,也不需要改变结构,因此可以进一步节省资金。
经受考验
Victaulic Vortex确实是可以解决目前所有挑战的方案,但是,它也面临一大障碍:需要一个用水为电气室灭火的参考案例。Pronamet公司对该系统进行了多次测试,证明了系统的有效性。此外,唯特利团队还与Pronamet公司密切协作,帮助他们消解了Gerdau工程人员提出的所有担忧。通过Pronamet团队与唯特利团队的共同努力,Gerdau Corsa工程师最终同意在该项目中使用Victaulic Vortex。
拉美地区安装的最大型分区消防系统
Pronamet团队总共安装了十套Victaulic Vortex 1500系统,对电气室、变电站和中高压变压器进行保护。该厂的受保护区域总体积达294,000立方英尺,划分为33个分区,包括人员控制房等。这些系统保护着高达6000万美元的设备。
安装Victaulic Vortex 1500后,Gerdau Corsa公司可以确保生产的连续性,因为在启动系统灭火后,受保护区域在故障停机后只需一、两个小时即可恢复,而灭火系统只需四小时即可重新激活,这还包括了重新充注氮气罐和水罐所需的时间。