Posted on September 14, 2020
行业专家 Kenneth Goodboy 先生和 Thomas Missimer 博士最近在《海水淡化与水处理》杂志上发表了一篇论文,题为《在干旱区山顶矿山采用淡化海水或过滤海水进行堆浸提铜的比较研究》(Evaluation of desalinated seawater vs. filtered raw seawater for heap leach copper extraction on mountaintop mines in arid regions)。
Kenneth Goodboy 先生在水处理系统、过滤和膜方面拥有丰富的背景知识,并获得了密苏里科技大学的化学工程学位,目前担任 Triple Point Separations Technologies 董事长,这是一家位于宾夕法尼亚州韦克斯福德的化学工程咨询公司。
Thomas Missimer 博士在水文地质学、地下水水文学、水管理、地质学、海水淡化和水质等领域做出了技术性贡献。在成为佛罗里达海湾海岸大学教授之前,他从事了 35 年的顾问工作,主要涉及地下水开发、水管理和地下水污染治理等领域。
许多高海拔采矿项目需要供水来开展现场铜提取等工作。工程师们试图找到成本最低的方法来获取工艺用水,通常有两种方式:从海岸向矿区泵送处理完的海水或淡化海水(淡水)。这些矿区一般位于海拔 600–4,900 米、距离海岸线 10–200 公里的内陆地区。Goodboy 先生和 Missimer 博士对可能影响成本的几个主要因素进行了详细的分析,主要围绕水处理、运输和对堆浸工艺展开。
沟槽连接解决方案节省了宝贵的时间和金钱
对于这些高海拔工程的供水管道,必须进行现场焊缝磨削、焊缝无损检测、焊缝涂覆、漏涂点检测等,而这些会大大增加施工成本并影响施工进度。在分析中,Goodboy 先生和 Missimer 博士明确阐述了采用沟槽产品最适合衬塑和涂覆管道的理由。同时,深入探讨了唯特利的沟槽机械技术如何为管道项目提供更安全、更经济的解决方案。
唯特利提供的连接解决方案显著降低人工耗时,提升水管道项目价值。Goodboy 和 Missimer 还介绍了唯特利的沟槽管道连接方法如何直接影响管道项目所需的人工数量。
如下图所示,对于直径为 102 至 610 毫米(4 至 24 英寸)的管道,与焊接相比,唯特利沟槽机械接头可将现场安装耗时减少 5.5 倍。沟槽管道连接最大可用于直径为 2,743 毫米(108 英寸)的管道,并且随着直径的增加,现场安装节省的工时呈指数级增长。
管道技术需求众多并广泛应用
虽然 Goodboy 先生和 Missimer 博士的论文主要关注采矿用水管道,但他们的研究成果沿用到了其他应用和行业。解决管道连接的方法是全球许多行业都需要的。通常情况下,管道连接都需要具有抗/耐磨蚀性。
不管何种用途,这些管道都有相似的规范标准和要求。唯特利的机械沟槽效率出众,适用于众多行业中使用的管道。正如 Goodboy 先生和 Missimer 博士所发现的,在衬塑和涂覆管道上利用唯特利的沟槽技术能降低风险,确定工期和预算,同时提升固有的工程价值。
100 多年来,唯特利的创新沟槽解决方案一直旨在提供安全、高效的管道连接方式。在第二次世界大战期间,用机械接头连接管道成功地帮助盟军实现燃料和水管道的分配后,该概念便证明了其可行性。从那以后,许多行业,例如石油和天然气、采矿、电力、海水淡化、给排水,都开始采用 唯特利的沟槽技术来解决他们的管道需求。
了解更多水管道项目的最佳实践
《海水淡化与水处理》杂志最近发表了 Goodboy 先生和 Missimer 博士的研究成果,该杂志致力于“海水淡化技术的研究和应用、环境和能源事业、综合水治理、水再利用、废水和相关主题”。
点击此处阅读全文,详细了解管理衬塑和涂覆管道的最有效方法。
Also, click here to learn more about how Victaulic supports the infrastructure market.