就管道系统而言,将大体积系统强塞进狭窄空间的情况并不罕见,对于翻新、改造工程尤其如此。同时,这个问题也大量存在于市政工程、船上的压舱水系统、多层住宅建筑中的机房以及数据中心的管沟管道等系统中。
在狭窄/受限空间使用 Victaulic(唯特利)产品的 3 大理由
1. 降低由于现场产品对接问题而导致返工的可能性 与焊接方法不同,焊接时如果现场发生产品不匹配的问题,需要进行大量花费巨大的返工,而 Victaulic(唯特利)沟槽接头可以在固定之前将管道和系统组件进行 360 度旋转,因此可以在现场就地进行适当调整。
2. 可以彼此更加靠近地安装多个管道系统。
Victaulic(唯特利)沟槽系统的轮廓较法兰系统的小,因此沟槽管道系统可以彼此更靠近地安装。
3. 消除与焊接相关的各种安全风险。
安装 Victaulic(唯特利)沟槽系统时不会产生火焰或烟气,这对于在受限空间安装管道系统至关重要。