噪音与振动衰减
完全能够通过沟槽技术实现,是您不可或缺的连接解决方案。
机房设备会发出噪音,并在管道系统中形成难以遏制的振动。
设计师可以指定使用 Victaulic(唯特利)接头以达到隔离/衰减振动的目的。
此外,Victaulic(唯特利)挠性接头还可适应设备未对准,减小泵和 设备连接上的应力,以及适应管道系统中的线性移动和角度偏转。

Victaulic(唯特利)接头如何消音减震?
Victaulic(唯特利)沟槽接头具有独特结构,能使密封垫圈压紧在管道上,同时,壳体既为密封件提供了伸缩的空间,也提供了防止其过度拉伸的遏制系统。我们的接头可形成永久性防漏密封,不必额外加固。此外,球墨铸铁还能吸音。
在此提醒,基本的沟槽接头有两类:
- 挠性沟槽接头 - 允许有限的角移动量。
- 刚性沟槽接头 - 将两段管道牢牢固定住,使之不能移动,连接后的效果与法兰或焊接
类似,用在不允许管道接口移动的场合。
IS THERE PROOF VICTAULIC GROOVED
接头 REDUCE PIPE VIBRATION?
实验数据可以证明!2013 年,Victaulic(唯特利)完成了在 NASA 振动和声学检测中心 (VATF) 进行的产品测试。试验结果表明,安装在振动源附近的三 (3) 个 Victaulic(唯特利)挠性接头实现的减振效果优于双球面橡胶接头和不锈钢编织泵接头。