Gondor 设施获准每天接受多达 50,000 桶的采油废水,其设施包括两口井、两个分离器、两个储油罐和 10 个采油废水储罐,占地近 3 英亩。Crestwood 开始决定如何构建 SWD 系统,考虑到三种管道选择:不锈钢、玻璃纤维和高密度聚乙烯 (HDPE)。
“从成本、可施工性和使用寿命的角度来看,高密度聚乙烯 (HDPE) 是最佳选择,”Crestwood 高级项目经理 Mark Donnelly 指出,“鉴于我们系统的布局方式,Gondor 适合采用高密度聚乙烯 (HDPE) 管道。管道中有持续的进口流量,有助于保持温暖,所以即使我们遇到北达科他州非常寒冷的日子,寒气也不会进入管道。”
Gondor SWD 的建设计划于 2019 年夏季开始,远远早于合同规定的 2019 年 10 月 1 日开始部分产能运营的义务。由于 Crestwood 的生产商客户预测生产海水量会继续不断增长,因此 Crestwood 必须确定一种有效的方案,使项目保持在预算范围内并应对项目紧迫的施工时间要求。
“这正是 Victaulic(唯特利)的用武之地。”Donnelly 说。
Victaulic(唯特利)的垂直整合制造解决方案有望在显著提高工地现场生产力和劳动效率。此外,他们的内部虚拟设计与建造 (VDC)团队与 Crestwood 的工程承包商合作,起草 Victaulic(唯特利)作业范围的图纸,其中包括 2-12” 高密度聚乙烯(HDPE)和内部涂塑碳钢管道系统。该设计在完成后被导入到整体项目模型中,得到了 Crestwood 内部施工团队的批准。
获得批准后,Victaulic(唯特利)使用其中一个制造车间组装管路并将其运送到工地现场。Victaulic(唯特利)的预制高密度聚乙烯 (HDPE) 管路和使用 Victaulic(唯特利)高密度聚乙烯 (HDPE) 接头的现场装配相结合,几乎不需要在现场返工。
Donnelly 对 Victaulic(唯特利)的速度印象深刻。“Victaulic(唯特利)的项目施工周期给我的印象是,管路抵达现场后,三到四天的时间就能让整个油罐区布满管道。”如果我们找一家传统的承包商,切割、焊接或做高密度聚乙烯 (HDPE) 熔接,他们可能需要三周时间才能完成这么多的管件。”
在安装当天,以最小的人力和最快的速度安装接头:比熔接和法兰连接快 10 倍。装配式管路通过现场接头装配,无需现场制造、现场切割和现场装配接头。此外,Victaulic(唯特利)系统无需具有挑战性的管件到管件熔接,以及几乎不可能完成的垂直和天花板熔接。设施管道的架设速度令人震惊,为工作人员腾出时间进行其他施工活动,以帮助满足苛刻的施工周期。
自该项目完成以来,Donnelly 表示 Gondor 设施没有出现重大维护保养问题。“Crestwood 将继续考虑在低压油库应用中选择 Victaulic(唯特利)。”Donnelly 说,“Victaulic(唯特利)方案的效率难以匹敌。”
奖项:年度 PPI 能源管道系统项目