Dominion Energy 作为弗吉尼亚州、北卡罗来纳州和南卡罗来纳州部分地区的电力供应商,伊丽莎白河发电站是该公司运营的天然气发电站之一。伊丽莎白河发电站于 1992 年开始商业服务,目前为弗吉尼亚州切萨皮克地区约 78,000 户家庭供电。该设施拥有三个运行机组,净发电量为 348 兆瓦。
为了保护发电站中的三个系统,伊丽莎白河发电站最近安装了Victaulic(唯特利)Vortex™ 混合型消防灭火系统:
- 涡轮机外壳(包括 Westinghouse 501D 涡轮机)
- 机械防护外壳
- 发电机外壳
Victaulic Vortex™ 系统取代了设施中安装的较旧的 Halon、INTERGEN、Novec 1230 和 FM 200 系统。如果这些系统因火灾或意外发生排放,位于保护区内的人员将面临潜在的致命危险。Dominion Energy 希望更换这些具有潜在危险的系统,保障设施中的人身生命安全。
Victaulic(唯特利)和 Fireline Corporation公司携手合作,以满足 Dominion Energy 在安装 Victaulic Vortex™ 系统后进行全面排放测试的要求。为了验证和控制受保护空间中的含氧量,该系统经过全面测试。这提供了一个通过全面系统排放测试直观地观察 Victaulic(唯特利)Vortex™ 系统有效性和效率的机会。
在伊丽莎白河发电站,集液罐用于氮气供应,与传统气缸相比具有维护保养优势。此外,集液罐提供了一种解决方案,可最大限度地减少系统的占地面积。
外部链接