南加州大都会水务局 (MWD) 是美国最大的批发水务机构,运营包括水库、管道和泵送设施在内的综合性输送、贮存和配送系统。配送系统由超过 800 英里长的管道和隧道以及会员机构的约 400 条应用连接组成,成员机构的供水范围覆盖了 5,200 平方英里。
在配送之前,通过南加州大都会水务局 (MWD) 的科罗拉多河渡槽将水输送到南加州;在此过程中,科罗拉多河渡槽将科罗拉多河上的哈瓦苏湖中的水输送 242 英里,途经莫哈韦沙漠,最终抵达河滨县西部的马修斯湖。在重力的作用下,水流入并流经 MWD 的大部分服务区域。然而,科罗拉多河渡槽沿线需要有五个泵站才能确保将水输送至最终目的地。Julian Hines 泵站是科罗拉多河渡槽沿线的五大泵站之一。它是所有泵站中上升高度最高的泵站,从海拔 441 英尺上升至 1807 英尺。然后,在重力的作用下,水流以每小时 3 到 6 英里的速度向西流入马修斯湖。科罗拉多河渡槽是将调入水引入南加州的三大渡槽之一。
Hinds 泵站由 9 台泵组成,它通过三根管道将水向上推,然后水流再汇入渡槽。这 9 台泵分为三组,每组 3 台泵,水流通过单独的排放管路排出,很快就在下游汇入三根输送管路之一。在这个系统中,如果有任何一台泵需要维护或维修,则需要关闭相关的输送管路,而该管路上的所有三台泵均必须停机。在这种情况下,会严重影响从 Hinds 泵站流入的水。MWD 与 JF Shea 签订了合同,后者与 Victaulic 合作开展施工项目,使得 MWD 能够隔离单根排放管路,而无需让整个输送管路停止工作。这样,即使一台泵需要停机维修,另外两台泵仍然可以继续运行,确保水正常流经输送管路。
此解决方案使用 Victaulic W77 型 AGS 挠性接头和 230 型非固定挠性接头,在需要维护的任何排放管路上安装隔板。工作人员需要等到科罗拉多河渡槽停运进行维护,方可安装这些产品。每年发生这种情况的时间很短。由于渡槽停运时间很短,因此,JF Shea Construction 的施工工期非常紧张。
Victaulic 产品能够轻松安装在现有管道上。Victaulic 产品不仅可以在其中一台泵不工作的情况下确保 Hinds 泵站仍然继续运行,还可以适应系统的热移动。为了实现互换性,其余四个泵站也采用类似的设计,使用相同的 Victaulic 产品。
外部链接
土地用途研究中心,Hinds 泵站
南加州大都会水区,Julian Hinds
出版物
减少停机时间和交付影响,Water and Wastes Digest