1990 年,朱庇特公用事业部制定了反渗透 (RO) 计划,旨在建设更安全、更环保的供水公用事业。该纳滤水处理厂是美国最大的苦咸水淡化项目之一,能够通过淡化技术生产水,其产量超过目前每日供水量的 7%。
2011 年,朱庇特镇公用事业部实施纳滤处理技术,取代了古老而传统的石灰软化水处理设施。在此工艺中,纳滤利用先进的纳滤膜处理技术去除不需要的溶解成分,并利用新鲜的浅层含水层供水。该工厂一天就能为朱庇特以及周围非建制地区的居民生产 3000 万加仑的水。
工厂升级改造期间,Poole & Kent 在整个工厂内安装了 Victaulic 的多种不锈钢解决方案。管道系统使用了 Victaulic 接头、管件和阀门,例如构成反渗透系统的滤芯式水过滤器、压缩空气、工厂空气和工厂公共用水等。此外,Aerex 在为该项目制造的设备上也使用了 Victaulic 的不锈钢解决方案。
Victaulic 产品安装起来很环保,不会让工人暴露于有害烟尘中,或使用其他管道连接方法连接不锈钢管时存在的其他风险。Victaulic 向朱庇特纳滤水处理厂提供的解决方案不仅有助于降低利益相关者的风险,还让他们对管道系统的长期可靠运行充满信心。
外部链接