一家北美石油和天然气公司希望在洛杉矶弗赖尔森新建一处海水处理 (SWD) 设施,他们希望与一家具备从设计到安装的完整项目能力的制造商合作。Victaulic(唯特利)虚拟设计与建造 (VDC) 的专业技术以及 Victaulic(唯特利)系统解决方案的速度和可靠性使其成为该项目明智的选择。
为了按时按预算建成设施,业主选择在项目中使用 Victaulic(唯特利)虚拟设计与建造(VDC)。虚拟设计与建造(VDC)团队提供设计服务、物料清单创建、估算以及物料协调和跟踪。这些服务有助于缩短施工周期,并在 7 天内完成 Victaulic(唯特利)系统的安装。
在加快项目完成的同时,客户还希望确保他们的系统能够防腐蚀、安装简单、维护方便,并提高现场的安全性和效率。鉴于这些因素,他们选择了 Victaulic(唯特利)高密度聚乙烯 (HDPE) 系统解决方案、727 系列球阀、700 系列蝶阀、712 系列止回阀,以及 Victaulic(唯特利)107N 型 Installation-Ready™ 接头。
通过使用完整的 Victaulic(唯特利)机械连接解决方案,无需高温、熔接,并且Victaulic(唯特利)接头可通过目视验证其安装是否正确,能够有效防止现场泄漏。通过选择与 Victaulic(唯特利)合作,SWD 的现场安装仅用了 7 天,而如果使用焊接钢管和熔接高密度聚乙烯(HDPE)管道,则需要一个多月的时间。客户相信安装的 Victaulic(唯特利)系统既可靠又易于维护。