1986 年,Tri-City 废水处理厂建成,取代了俄勒冈市和西林恩的老旧处理厂。2020 年 9 月,克拉克马斯水环境服务 (WES) 扩大了该设施,以确保在未来几十年内满足超过 190,000 名县区居民的废水处理需求。
为了扩大设施的产能,在原设施上建造了一个新的 130 万加仑厌氧消化池、脱水和消化池控制建筑以及消化池气体净化系统。在新建筑中,Victaulic(唯特利)为正在设计和安装的聚氯乙烯 (PVC) 管道系统提供开槽解决方案。之所以选择聚氯乙烯 (PVC) 管道系统,是因为它重量轻,可以根据系统设计要求轻松安装和悬挂在天花板上,并且可以处理腐蚀性介质。
在此项目中,James W. Fowler Co. 合作的工作人员有限。他们需要一种快速、安装简便、可靠的管道连接解决方案。几十年来,这家总部位于俄勒冈州达拉斯的总承包商一直在项目中使用并信任 Victaulic(唯特利)解决方案。James W. Fowler Co. 的团队了解该项目的需求,知道 Victaulic(唯特利)是最佳选择。指定并安装了用于聚氯乙烯(PVC)管道的 Victaulic(唯特利)解决方案,包括 357 型 Installation-Ready™ 刚性接头和 356 型 Installation-Ready™ 过渡接头。
此外,通过选择 Victaulic(唯特利),WES 能够缩短其整体施工周期。CG1100 切削开槽工具可现场在聚氯乙烯 (PVC) 管道上开出 PGS-300 沟槽,这让 James W. Fowler Co. 在几分钟内就能对管道进行现场开槽。