核桃溪废水处理厂是奥斯汀水务公司的两个主要废水处理厂之一。该工厂接收来自奥斯汀水务公司下水道收集系统的废水,对其进行处理,然后再将其排放回科罗拉多河。核桃溪废水处理厂建成于1977 年,于 1987 年、1990 年和 2020 年扩建。
在核桃溪废水处理厂的最初建设中,Victaulic(唯特利)针对废水市场的解决方案被用于整个设施的管道系统。1977 年,承包商安装了 30” 77 型挠性接头。此外,还安装了许多最大尺寸为 12”的 31 型 AWWA 接头。
44 年后的今天,当时Victaulic(唯特利)为核桃溪废水处理厂提供的解决方案仍在使用中。Victaulic(唯特利)沟槽解决方案旨在延长管道系统的使用寿命。通过选择使用 Victaulic(唯特利)的解决方案,项目利益相关方获得了可靠的管道连接系统,无需在将来维护保养。