位于新泽西州布莱尔斯敦的 Yards Creek 发电站是抽水蓄能水力发电站,由填土筑坝的两个水库组成。该蓄能设施在高峰时段和非高峰时段(晚上 11:00 至早上 7:00)提供能量调节和旋转储备,使化石燃料与核能发电厂保持满负荷。
1965 年,Yards Creek 发电站开始商业运营。最初的冷却水管道由焊接的碳钢管道组成,但随着时间的推移,碳钢管道系统严重损坏。到 1984 年,他们决定用 Victaulic(唯特利)沟槽不锈钢系统取代原来的焊接系统。业主将项目的原始图纸提供给 Victaulic(唯特利)虚拟设计与建造团队,团队依据图纸制作等轴测图,使 Joehanson 能够预制 Victaulic(唯特利)沟槽管道系统以满足施工进度。凭借 Victaulic(唯特利)的沟槽解决方案,由于速度快且安装简便,整个冷却水管道系统在不到两周的时间内完成了替换。该项目使用的 Victaulic(唯特利)解决方案包括:
此外,Yards Creek 发电站在其碳钢消防管道系统中使用了 Victaulic(唯特利)的沟槽解决方案。
与焊接或法兰连接相比,沟槽管道系统已被证明是一种快速、清洁、安全、可靠的管道连接方式。自最初改造安装以来的几年里,该工厂已将 Victaulic(唯特利)的沟槽解决方案应用于多个维护保养项目。Yards Creek 发电站为 Public Service Enterprise Group 和 First Energy 的子公司所有,冷却水和消防系统中的 Victaulic(唯特利)解决方案至今仍在使用中。