我们的产品设计简单,经久耐用,最重要的是非常安全。
据报道,2014 年,在美国最危险的25个工种中,建筑工人排第 12 位。作为向建筑业提供产品的公司,Victaulic(唯特利)深深认识到我们的产品在打造更安全的工作场所方面所承担的责任。下面举例说明一些我们以“安全第一"为中心的创新。
- 通过目视检验接头装配是否正确。对于大多数 Victaulic(唯特利)产品,客户无需使用扭矩扳手来确保正确安装,只需通过目视检查螺栓座是否接触,即可轻松检验接头是否安装正确。*
- Victaulic(唯特利)已取得专利的 Installation-Ready™ 管道连接技术现已应用于接头和管件,可减少标准沟槽接头配备的零散部件数量。所需零件越少,风险就越低。
- Victaulic(唯特利)产品额定压力的称安全系数为 3。
除了可以更快速地安装管道,我们的产品也比焊接、钎焊、锡焊或熔接更加安全,因为它们的安装无须动火,也无须加热。产品优势如下:
- 管道安装工不会暴露在对身体有损伤的烟气中,目前烟气已被认定是严重危害健康的因素并引起了一系列法律诉讼
- 无须设置昂贵的防火值班人员或火灾屏蔽设施。
- 无须使用油箱、点火器或有潜在火灾风险的引线
为什么要消除焊接带来的风险和危害?
根据在人身伤害和过失法领域占主导地位的一家公司的说法,“焊接是最危险的工业活动之一。焊接的危险在于火灾、电击、压缩气体、有毒烟气以及缺乏对眼、手、脚和身体的个人防护。"
重视安全
近一个世纪以来,安全一直是 Victaulic(唯特利)公司文化的重要组成部分。致力于产品创新和管理创新,让我们与众不同。Victaulic(唯特利)不仅在世界各地提供产品和服务,还致力于通过积极影响公司内外的人,引领行业的发展和进步。例如,Victaulic(唯特利)在劳动防护穿戴上取得的进展更好地保护了员工的安全。
2014年12月,唯特利美国铸造厂的员工开始穿着新式工作服。这款工作服是我们与Toray Fluorofibers公司和Majestic Fire Apparel公司合作,采用最新技术共同开发的。唯特利全球环境、健康与安全部门总监Bill D'Amico表示,下一步将与其他行业用户分享这一开发成果。
正如 D'Amico 所说,“我们将与业内其他公司分享这一进展,并希望能够在全球范围内推进铸造安全,更重要的是,保护我们最宝贵的资产 - 我们的员工。”
*不是每一种 Victaulic(唯特利)产品都具有“螺栓座-螺栓座接触”的目视检验性。请务必参考 Victaulic(唯特利)的产品安装说明,确认相应产品的正确装配要求。