Just like maintaining a home, maintaining a building can be expensive, time-consuming, and just plain difficult. At Victaulic, we are committed to making maintenance a little less difficult, and therefore a little more likely to happen. And since the industry accepts that properly maintained HVAC systems use 15-20% less energy, that is like putting cash back into an owner's pocket.
与其他连接方法相比,唯特利如何简化维护工作?
通过使用 Victaulic(唯特利)机械管道系统,更换或维修设备就像卸下两个螺栓和两个螺母一样简单。此外,Victaulic(唯特利)沟槽接头密封垫圈采用 C 型横截面密封,经久耐用,适用于较大的压缩荷载和循环荷载。这意味着系统可以反复增压和减压,不会导致橡胶疲劳。
必须要了解,在法兰连接系统中,螺栓上的扭矩会在内部密封垫圈上施加高压负荷,可能导致密封垫圈在拆卸过程中发生撕裂。
VICTAULIC(唯特利)的减震能力如何能够减少维护保养的需求?
Victaulic(唯特利)机械管道连接系统可适应系统内的振动,无需定期进行产品维修或更换。Victaulic(唯特利)解决方案允许连接好的管道在接头内移动或振动,从而使振动限制在局部不再传递出去,以此在总体上削减振动。
焊接、法兰连接的管道系统则使用橡胶波纹管或挠性编织软管来适应此类振动;但是波纹管和软管的材料会随着时间的推移而磨损,从而增加了建筑成本和停机时间。

在所有连接处使用 VICTAULIC(唯特利)接头如何减少维护保养工作?
Victaulic(唯特利)接头能够为每个连接处提供一个活接头,从而便于系统操作,也让将来的系统扩建更具灵活性。通过更换损坏的管道段或装入一个三通来扩展或连接管道系统易如反掌。
焊接系统无法提供任何活接头或方便的系统维护拆装点。